This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28035:Piccolo F28035、双轴 PM 无传感器 CCSV4

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664843/ccs-tmdscncd28035-piccolo-f28035-dual-axis-pm-sensorless-ccsv4

器件型号:TMDSCNCD28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我有一个 Multi_Axis DMC EVM 板、我想开始使用一个示例文件"2xPM_Sensorless"。 但问题是 无法构建它。 我正在使用 CCS V4 (因为它是一个旧板)。 我收到以下消息:


****为项目2xPM_Sensorless 构建配置 F2803x_RAM ****

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ccsv4\utils\gmake\gmake -k all
'构建文件:../2xPM_Sensorless-DevInit_F2803x.c'
'调用:编译器'
"C:/程序文件(x86)/Texas Instruments/ccsv4/tools/compiler/c2000/bin/cl2000"-v28 -mt -ml -g -include_path="C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/ccsv4/tools/compiler/c2000/include"-diag_warning=225 -cla_support="proc-proc-proc-inorproc-intrase_proc-intrase_proc-infless_proc-proc-proc-intrase_proc-proc-intrase_proc-intrad.intrads.proc-proc-intrase_proc-intrase_proc-intrase_probonus.proc -proc -in
'完成的构建:./2xPM_Sensorless-DevInit_F2803x.c'
'
'生成文件:./2xPM_Sensorless.c'
'调用:编译器'
"C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/ccsv4/tools/compiler/c2000/bin/cl2000"-v28 -mt -ml -g -include_path="C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/ccsv4/tools/compiler/c2000/include"-diag_warning=225 -cla_support="proc-less_preproc_predependency"-2xprisorproc-less_proc.pM"。
"../2xPM_Sensorless.c"、第284行:警告:隐式声明函数
"../2xPM_Sensorless.c"、第286行:错误:预期为";"
"../2xPM_Sensorless.c"、第294行:错误:预期为";"
"./2xPM_Sensorless.c"、第587行:警告:隐式声明函数
"./2xPM_Sensorless.c"、第592行:错误:预期为";"
"./2xPM_Sensorless.c"、第593行:警告:隐式声明函数
"./2xPM_Sensorless.c"、第598行:错误:预期为";"
"./2xPM_Sensorless.c"、第601行:错误:结构" "没有字段"正弦"
"../2xPM_Sensorless.c"、第602行:错误:结构" "没有字段"Cosine"
"./2xPM_Sensorless.c"、第603行:警告:隐式声明函数
"../2xPM_Sensorless.c"、第608行:错误:预期为";"
"../2xPM_Sensorless.c"、第610行:警告:隐式声明函数
"../2xPM_Sensorless.c"、第615行:错误:预期为";"
在"../2xPM_Sensorless.c"的编译中检测到8个错误。

>>编译失败
gmake:***[2xPM_Sensorless.obj]错误1.
'生成文件:./DLOG4CHC.asm'
'调用:编译器'
"C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/ccsv4/tools/compiler/c2000/bin/cl2000"-v28 -mt -ml -g -include_path="C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/ccsv4/tools/compiler/c2000/include"-diag_warning=225 -cla_support="DLpre4proc_clus.preryproad_clus_clus-"-clus_clus_clus_clus.clus_clus.clus.clus.clus.clus.clus.clus.clus_clus.clus.clus.
'完成的建筑:./DLOG4CHC.ASM'
'
gmake:***没有规则使目标`D:/Scientific/PHD/Cassino/device_support/f2803x/v121/DSP2803x_headers/source/DSP2803x_GlobalVariableDefs.c,`D 2803x_GlobalVariableDefs.obj'需要。
'生成文件:./DSP2803x_usDelay.asm'
'调用:编译器'
"C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/ccsv4/tools/compiler/c2000/bin/cl2000"-v28 -mt -ml -g -include_path="C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/ccsv4/tools/compiler/c2000/include"-diag_warning=225 -cla_support="sp_delay_d2803x"-sp_predusprobonus_dproc。
'已完成构建:./DSP2803x_usDelay.asm'
'
gmake:`没有规则使目标`D:/Scientific/PHD/Cassino/device_support/f2803x/v121/DSP2803x_headers/cmd/DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd、2xPM_Sensorless.out'需要。
gmake:`没有规则使目标`D:/Scientific/PHD/Cassino/libs/math/IQmath/v15c/lib/IQmath.lib、2xPM_Sensorless.out'需要。
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。
项目2xPM_Sensorless 的构建完成

你有什么建议吗? 您是否遇到过这样的错误?

 如果你能指导我、我会很感激。  

此致。