请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335、 C2000WARE大家好、
我想使用另一批处理器设计一个引导加载程序项目、以便对 TI 处理器(TMS320F28335)进行重新编程。 我将"Example_Flash2833x_API"项目模式设置为"Example_Flash2833x_API"。 我可以从 SDcard 获取数据并从 UART 协议发送 IR。 但我无法理解如何将 TI (TMS320F28335) 处理器置于引导模式。 还是应该使用另一种模式对闪存进行重新编程? 哪一个是有效的;使用 UART 或 JTAG 协议重新编程? 如果有人能就这些问题向我提出建议,我会很高兴。