This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在复位前更改软件器件的引导模式引脚(72-84)状态

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665020/tms320f28379d-change-boot-mode-pins-72-84-status-on-software-part-before-reset

器件型号:TMS320F28379D

是否可以在执行复位前更改软件上的引导模式? 我认为可以通过在复位后保存 GPIO 状态并在选择引导模式时使用状态来实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您必须将引脚拉高或拉低以更改引导模式。 这无法通过软件来完成。

    此致
    Chris