This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:TI_RTOS 新建工程创建时遇到问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664814/rtos-ti_rtos-new-project-create-encounter-problems

主题中讨论的其他器件:DRV8312

工具/软件:TI-RTOS

您好:

我使用 F28069创建 TI_RTOS 项目。  我关注 TI RTOS 组中的研究文件。  但我不会将它的.out 文件下载 到我的板上。

 如下所示:

第一:这是介绍性的纸张展示:

e2e.ti.com/.../Lab_5F00_04.zip 这是我的 RTOS 程序

第二: CCS 显示:

然后:

关注 C2000 RTOS 项目的某个人能否 找出我遇到的问题?  并提供可用的 C2000 RTOS 项目示例。  

因为我不知道这些复杂 的配置,所以我尝试了很多次,但失败了。

最棒的地方!

hunk fu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanzhen、

    我可以将您提供的 RTOS_Lab4.OUT 文件加载(并运行)到旧的 F28069 controlSTICK (www.element14.com/.../f28069-piccolo-controlstick)上。

    您使用的是什么板?
    您可以加载任何.out 文件吗?
    您的目标配置是什么样的?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Todd:
    我已经这么做了,因为我将我的 DRV8312板与 F28069M 控制卡更换为 SEED_DSB100P 与 F28069M 控制卡。

    再次感谢您的帮助!

    最恰当的考虑
    猎人