请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28027F 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 controlSUITE
大家好。
我是 F28027F Launchpad 的初学者。 我完成了 Motorware 中包含的所有实验、但发现代码太多了。
我使用过 MSP430和 MSP432、但当尝试启动一个基本项目来打开/关闭 C2000上的 LED 时、我迷路了。
我从 controlSUITE (FlashingLets-F28027)下载了一个示例、调试时出现错误(无法启动调试会话)。 文件系统中不存在指定的文件"C:Users\Rafael \ti\CCSTargetConfigurations\F28027_INSTASPIN.ccxml"。 这是否意味着我必须在每个项目中使用 INSTASPIN 库? 或者如何消除这种去抖误差?
我是否可以只获得一个基本项目、我可以从中进行构建?
如果有任何帮助、我们将不胜感激。
谢谢。
Ralf