This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:特性信息

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335, C2000WARE, TMDSCNCD28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664314/tmdsdock28335-features-information

器件型号:TMDSDOCK28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28335controlSUITE

你(们)好  
我想在 我的研究中使用评估板(TMDSDOCK28335)。 但是  、我在网站上找不到电路板的任何配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="user5141096"]但是,我在  网站上找不到该主板的任何配置。

    配置意味着什么?  -原理图?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5141096、

    有关 TMDSDOCK28335的信息、请参阅 C2000Ware 中的-

    F28335 controlCARD C:\ti\c2000\C2000Ware_ \boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335
    集线站 C:\ti\c2000\C2000Ware_ \boards\ExperimentterKits\DockingState_DIM_100引脚

    或 controlSUITE 中的-

    F28335 controlCARD C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CC2833xHWdevPkg
    集线站 C:\ti\controlSUITE\development_kits\~实验套件\DIM100ExperimentsKit-HWdevPkg_v2_0

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能已经了解过这一点、但 F28335是一种较旧的技术、您可以考虑使用一些较新的电路板: 具体而言、适用于 F28377D 和 F28377S 的 Launchpad -我认为、更新的电路板有更多可用的资源、包括处理器的更新功能和可连接的" BoosterPack "。 较新的 LaunchPad 还为入门提供了更好的价格点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5141096、

    如需更多信息、请告知我们。 如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken