This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049M:如何创建.projectspec 工程

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661218/ccs-tms320f280049m-how-to-create-a-projectspec-project

器件型号:TMS320F280049M
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我发现 C2000ware 中的所有 F28004x 示例都使用新类型的工程、即工程文件的扩展名

是.projectspec。

我已经尝试创建一个、但 CCS v7.3和 CCS v6.1在加载项目时都会报告错误。

可通过以下 URL 访问该项目:

如何更改此.projectspec 文件以避免出现这些错误消息?

TI 是否有关于此项目的任何文档?

谢谢、

Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiakai、您好!

    如果您需要有关 projectspecs 及其具体细节的更多信息 、请参阅此 wiki 页面:

    查看完项目后、项目规格中似乎缺少项目文件。 您需要确保在 projectspec 中考虑所有必要的项目文件。这是使用 projectspec 时的要求。 项目所需的任何文件也必须通过 projectspec 复制。

    此外、请确保在 pathVariable 中定义了所有包含路径。   必须在配置选项中引用此 pathVariable。 有关如何执行此操作的示例、请参阅 C2000Ware 中的任何 projectspec 工程。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiakai、您好!

    您是否能够解决您遇到的问题?

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    很抱歉我的答复很晚,我休假了几天。

    我已经检查了我的项目、但它确实丢失了一些文件。  

    我将把它们添加到项目中并重试。

    现在、我还有其他一些事情要做、您能不能喜欢我

    关闭它、还是让它保持打开状态、我可能会晚一点问您?

    非常感谢。

    Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiakai、您好!

    没问题。 希望你有一个很好的旅行!

    您可以继续并关闭帖子。 如果您有任何其他问题、可以创建新帖子;如果未锁定、则可以将帖子发布到同一帖子。
     
    此致、
    Ozino