This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有无刷飞行器霍比电机的 Instaspin FOC -我是否需要完全匹配电源和电机电压?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664620/instaspin-foc-with-brushless-aircraft-hobby-motor---do-i-need-to-exactly-match-the-supply-and-motor-voltage

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027FDRV8305MOTORWARE

你(们)好。

我正在研究在下一个控制项目中使用 Instaspin FOC 的可能性、并希望在购买组件之前进行一些验证。  我对 具有 DRV8305驱动器的 LAUNCHXL-F28027F 感兴趣。  

目前、我正在使用一个霍比电机(Turnigy Aerodrive SK3 - 5055-430kv)、其最大电压为30V。 我可以使用此 项目的36V (10 A 续、20 A pk)电池。  我的问题是、在额定电压为30V 的电机上将36V 电池连接到 DRV8305会造成问题吗?  我将以不到一半的空载速度运行电机、我的理解是、这可以有效地限制电机的电压(启动时除外)。  Instaspin 功能中是否有某种方法可限制电机的电压、或者我是否应该考虑将电源电压调节至30V?

谢谢、

Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRV8305的最大工作电压为45V、因此可用于30V 或36V 电池、也可使用最大工作电压为60V 且功能与 DRV8305相同的 DRV8323RS。 以下链接可找到支持具有 LAUNCHXL-F28027F 的 DRV8323RS 的示例。
    e2e.ti.com/.../635499。

    无传感器 FOC 可以控制电机的输出电压、从0到任何低于直流总线的电压、因此额定电压为30V 的电机可以使用36V 电池。 通常、FOC 算法控制电机的电流或速度、不直接限制输出电压、但电流限制也会限制输出电压、因此您可以在您的应用中使用实验05、lab05b 或 lab10a 等示例项目。