请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:TI C/C++编译器
Hallo、
要使用 sprintf 函数、我必须将堆栈从400h 增加到800h (E2E 建议)。
从原始的 TI CMD 文件中、堆栈位于 RAMM1Page1中、对于800h 而言、该文件太小了。
我将堆栈位置更改为位于地址0x00A800h 的 RAMLS5区域、这是令人满意的。
但是当我更改为 RAMGS 区域时、程序发生了错误。 这是正常的吗?
是否有将堆栈放置在 RANLS 区域或 Ramm 区域的命令?
在哪里查找?
BR
Ralf