This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/tms320f28034:C2000更新。 邮箱数据读取错误(Linux)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664515/ccs-tms320f28034-c2000-update-incorrect-mailbox-data-reading-linux

器件型号:TMS320F28034

工具/软件:Code Composer Studio

通过 xds100V2进行了测试、  

Ubuntu 16.04.3 LTS CCS 7.4.0.00015 C2000 4.2.4.0

Ubuntu 15.04 CCS 6.2.0 C2000 4.2.4.0

此代码是5年前编写的,在12月 ubdates 之前可以正常工作)(操作系统和 CCS 已更新)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供更多详细信息。 "邮箱数据读取不正确"没有太多说明。

    您是否将更新之前的固件与更新之后的固件进行了比较、以检查 COFF 文件中是否有任何更改?

    您是否曾尝试将"旧"固件编程到"故障"器件中、以确定器件和固件之间的问题?

    新固件是否有多个设备出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)确定

    2) 2)它不是硬件、因为我尝试刷写正常工作的器件(使用旧的.hex 进行串行制造和测试)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很遗憾,我无法理解你在这里要传达的内容。 请在您的回复中复制这3个问题、并在每个问题下清晰地键入您的答案:

     

    1. 您是否将更新之前的固件与更新之后的固件进行了比较、以检查 COFF 文件中是否有任何更改?
    2. 您是否曾尝试将"旧"固件编程到"故障"器件中、以确定器件和固件之间的问题?
    3.  新固件是否有多个设备出现此问题?