This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:C28xx 失败 CPU 复位:(错误-1137 @ 0x6)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664325/ccs-tms320f28035-c28xx-failed-cpu-reset-error--1137-0x6

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在定制板上使用28035 Piccolo。 我正在尝试使用 JTAG 连接将我的代码闪存到28035。 我能够刷写代码并突然显示错误: CPU 重置失败:(错误-1137 @ 0x6)。

是否有人能解释问题是什么、以及解决问题的可能解决方案是什么?

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨加尔

    设备是否已锁定? 如果是,您可能可以尝试通过将设备置于等待引导模式来连接设备。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将器件置于等待引导模式的步骤是什么!  以及如何检查器件是否已锁定?

    谢谢

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨加尔

    等待引导模式:PG 16、表4

    GPIO37应该被拉高、GPIO34应该被拉低以进入等待引导模式。

    如何检查设备是否已锁定?

    检查 CSMSCR 的位0。 如果该位为1、则器件锁定。

    此致、

    曼诺伊