主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我有一个全新的 F28335控制卡和扩展坞、我正在使用 FLASH_API 进行擦除和编程。 过去3周内工作正常、但上周我尝试通过 FLASH_API 擦除所有扇区时、返回错误24。
我读取 FLASH_API 的文档,错误24与擦除失败有关。
STATUS_FAIL_PRECOMPACT
擦除操作失败、因为
预压实部分失败。 。
预压实适用于所有应用
器件上的扇区。 。
FLASH_ST 结构将返回 A
对应的故障地址
第一个扇区未能执行此步骤。
之后、我无法使用调试器将任何程序加载到闪存中、它返回加载程序错误、如在该链接中所示
之后、我尝试将程序加载到 RAM 中并从名为 Flash28335_DepRecover 的 FLASH_API 中运行该方法、花费了一段时间、但返回时出现错误23 STATUS_FAIL_COMPACT
由于后置调节、擦除操作失败
(即压实)失败。
我还尝试了从 UNITFlash 恢复删除、但每次尝试都失败。
现在、我的问题是、我还可以尝试其他什么? 是否有恢复出厂设置的选项?
提前感谢您的帮助