This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Delfino 上的 Instaspin (28379)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664063/instaspin-on-delfino-28379

主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE

大家好、

据我所知、我无法在 F28379等高端 Delfino 微控制器上运行 Instaspin"运动库。 如果错误、请勿继续阅读。 但是、如果我是对的、我将等待 TI 对此的意见。

我想知道 TI 为什么会禁用这些库用于它们的高端产品。 据我所知、C2000系列是 TI 的电机控制解决方案、在此系列的顶部是 F28379。 即使在论坛中、也有一个名为" Beast 在这里:Launchxl F28379"的固定主题。 但 TI 不允许野兽使用其电机控制库。 但为什么呢??

对于我的应用、我有一个要控制的电机+一些要做的额外工作。 我无法使用 piccolo、因为该系列的 MIPS 不足以满足我的需求。 因此、我可以切换到 Delfino、但我将失去使用 instaspin 的机会。 TI 是否有这方面的解决方案?

提前感谢、

哈坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 我无法在 F28379等高端 Delfino 微控制器上运行 Instaspin"运动库。"

    正确。

    "我想知道 TI 为什么会禁止在其高端产品上使用这些库"

    如果禁用、则假定它包含在片上 ROM 中、而不是包含在片上 ROM 中。  在设计、解决方案创建以及客户支持过程中、为这些类型的解决方案提供支持是一项巨大的努力。

    "但 TI 不允许野兽使用其电机控制库。 但为什么呢?"

    DesignDRIVE 软件解决方案支持用于电机控制的 F2837x 系列。  我们在 F2837x 中的大部分电机控制业务都来自拥有相当丰富的电机/运动控制软件专业知识的客户。

    本质上、我们已经确定、我们将无法获得足够的投资回报、以支持 Delfino 级产品上的 InstaSPIN 解决方案。

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。 实际上、您正是 F2837x 的客户概况。 我主要使用自己的库进行电机控制。 尽管如此、可能有一些 TI 库尚未实现我自己的库、或者实施该库甚至可能不切实际。 例如、我想在我的 Delfino 电机驱动器上测试 TI 的"快速软件编码器"库、并将结果与我的实际编码器进行比较。 或者、我也可以使用该库来识别电机参数。 DesignDrive 中是否有与 InstaSpin 中 FAST 类似的库?

    "禁用将假定它包含在片上 ROM 中、而不是包含在片上 ROM 中。 在设计、解决方案创建以及客户支持过程中、为这些类型的解决方案提供支持是一项巨大的努力。 "

    我同意、开发算法/解决方案并将其放入 ROM 是一项非常大的工作。 但是、如果您已经有了解决方案、则可以轻松地将其转换为软件库、以便在其他器件(如 Delfino)上使用。 我相信这更多是关于 TI 的营销策略。

    此致、
    哈坎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、DesignDRIVE 中没有 FAST 这样的东西。

    这不仅仅是将算法放入 ROM、而是一项努力。 在验证、创建 EVM 和软件示例以及支持客户问题和实施方面的工作量更大。  如果在 ROM 或库中、这不会改变。  

    我们已决定-目前- Delfino 级器件的这些投资回报不值得付出努力。

    因此、您可以将其称为营销策略决策。