This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tms320f28069:Tms320f28069

Guru**** 2123470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664189/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

您好!

我对.cmd 文件中的栈内存初始化有疑问。 是否可以使用 RAML0到 RAML8 (任意一个)、而不是 RAMM0或 RAMM1来实现堆栈。 RAML0和 RAMM0之间有何区别?

此致、

Chandrakant Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    由于所有 RAM 存储器都映射到程序和数据空间、因此您可以根据需要将其用于 SP 或代码。
    但有一个保留- SP 只有16位宽、因此您不能通过0x0000 FFFF 访问存储器地址
    所以对于堆栈、您可以使用内存块 L0...L6、但不能使用 L7和 L8、因为它们的地址范围是0x0001 0000 ... 0x0003 FFFF
    Differene 是 L0 (和一些其他块)可被 CLA 和 M0使用-不能。
    您可以参阅 SPRS698文档(内存相关的第3.5.8和3.5.9部分)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandrakant、

    提供的答案 Disona 正确且完美!

    谢谢 Disona。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Disona:

    感谢您的回复。 它帮助我解决和澄清了我的疑问。 谢谢你。

    此致、
    Chandrakant Pal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    感谢你的答复。

    此致、
    Chandrakant Pal