This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:Delfino 电路板入门(C2000Ware 的最佳工作流程是什么?)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661726/ccs-tms320f28377s-getting-started-with-delfino-board-what-is-the-best-workflow-with-c2000ware

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我不熟悉该论坛、因此、任何帮助都将非常有帮助。

基本而言、我刚刚获得 了 LAUNCHXL-F28377S Delfino 电路板、我不确定运行项目的最佳工作流程是什么。

我来自 Cypress 的 PSoC4环境、我知道使用出色的基于 GUI 的工具可以轻松设置任何外设。

CCS 中是否有任何等效项?

我成功地从 C2000Ware 中运行了一些示例代码、但我仍然不确定是否自行启动新项目。

例如、要使 LED 闪烁、我知道我需要初始化 CPU 和 GPIO、但我不确定要包含哪些文件并将其从 C2000Ware 复制到 我的项目文件夹(例如延迟等)。

换句话说、我需要一个分步指南来使用 C2000Ware 构建我自己的 CCS 项目。

我尽力找一个像样的入门指南、但我没能找到。 我确实找到了几个长文档、但我更喜欢像 我这样的初学者能够直接理解的内容。

任何建议都将受到高度赞赏、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从 C2000WARE 提供的示例开始、并针对您的预期应用进行定制。 您可以在 devices/f2837xs/f28377/examples 中找到一组示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudharsanan、

    感谢你的答复。

    正如我提到过的、我成功地从 C2000Ware 中运行了几个示例代码。  

    我的问题是、最佳工作流程是什么?

    我是否需要手动将所有 driverlib 文件复制到本地工程目录?

    到目前为止、我的权变措施是从 C2000Ware 导入"空项目"、这似乎也会导入所有依赖项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不需要、您不必 手动将所有 driverlib 文件复制到本地项目目录

    您能否在  docs/文件夹下参阅 c2000Ware_Documentation.html 的#devices 部分?  

    在中,请参阅 F2837xS_DEV_USER_guide 。 它详细介绍了如何开始项目:入门。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Afdhal、

    很抱歉您的帖子回复延迟、但我出差时出了城。 您最好先查看 F2837xD 技术讲座材料。 我们有两个不同的技术讲座-多日技术讲座更详细、而1日技术讲座提供了概述。 由于您使用的是单核器件、我建议从多日技术讲座开始。 研讨会材料可在以下位置找到:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_32-bit_Real-Time_MCU_Training

    另一个重要注意事项- F28377S LaunchPad 的引脚分配功能与 F28379D LaunchPad 不同(例如、ePWM1输出、连接到 LED 的 GPIO 等)、因此您需要稍微修改源代码以适应这些更改。 此外、我想告诉大家、一日技术讲座包含对您可能有用的视频。 以下是其他两个您可能会感兴趣的视频:

    training.ti.com/c2000-f28377s-launchpad-technical-overview-demonstration-pwm-modulation

    training.ti.com/c2000-f28379d-dual-core-launchpad-technical-overview-demonstration-inter-processor-communications

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。 此外、如果您对我提供的支持满意、请单击绿色的"验证答案"按钮。 再次感谢你。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    非常感谢您的详细答复和链接、我非常感谢。

    我确实计划迁移到双核器件(F28379D)、而您在不同引脚映射方面的抬头肯定会有所帮助。

    再次感谢!