This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:DMA 到 XINTF 访问时序:寄存器配置

Guru**** 2928580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664361/tms320c28346-dma-to-xintf-access-timings-register-configuration

器件型号:TMS320C28346

您好!

请打开 SPRUFN4 (TMS320x2834x Delfino 外部接口(XINTF) RG)、第6章- XINT 寄存器。

因此,我认为这些寄存器也会处理*DMA*的访问。 正确吗?

作为背景,我的客户询问我如何配置访问计时(线索、活动、跟踪...) DMA 传输到 XINTF 的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    [引用] 因此,我认为寄存器也会处理*DMA*的访问。 正确吗? [/报价]

    没错。  

    [报价] 作为背景,我的客户询问我如何配置访问计时(线索、活动、跟踪...) DMA 传输到 XINTF 的时间。 [/报价]

    对于 CPU 或 DMA 的访问、访问时序配置是相同的。 "配置潜在客户、活动和跟踪等待状态"部分的详细信息相同。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、
    谢谢!