This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:IEC61508 SIL-3、ISO 26262 ASIL-D:推荐的 PMIC 和看门狗 IC

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TPS3702, TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661430/tms320f28377d-iec61508-sil-3-iso-26262-asil-d-recommended-pmic-and-watchdog-ic

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TPS65381A-Q1TPS3702TPS3850

您好!

您是否需要特定的 PMIC 或看门狗-IC 来获得有标题的评估?

Hercules 的答案是 TPS65381A-Q1,但 F28377D 如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、

    从监控器的角度来看、您可以查看 TPS3850 (SVS + WD)和 TPS3702 (窗口化 SVS)。 尽管这些器件没有直接的安全手册、但它们可以通过添加诊断和 OV/UV 监控来帮助符合 ASIL-SIL 要求的非安全 PMIC 或分立式直流/直流解决方案、从而避免单点故障。

    我希望这能让您继续。

    谢谢。
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    谢谢。 非常清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、

    我收到了一些其他建议:
    TI 建议将 TPS65381A-Q1用于安全应用。 我们在 F28004x 和 F28x7x 安全手册中对此进行了记录(在 NDA 下可供我们的客户使用)。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    感谢您的反馈。
    顺便说一下、我认为之前的 TPS3850和 TPS3702仍然是较低安全要求的理想选择。 你同意吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好!

    除了电压监控、TPS65381还更好地支持安全应用、不同的主要特性如下所示。 这使得实施技术安全概念变得更加容易、正如第三方评估人员评估的那样。

    符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准

    2.在与 MCU 连接的 SPI 接口上支持外部'Q 和 A'监控'–提高 MCU 的看门狗质量、这是更高安全应用所必需的

    3.自检和诊断功能,可提高电压监控器/监控器的潜在故障覆盖范围。

              -内置自检(BIST)会在加电时自动监控器件功能。

             -专用的诊断状态允许 MCU 检查 TPS65381A-Q1监控和保护功能

    -非易失性存储器、器件和配置寄存器上的 CRC

    -针对内部振荡器等的时钟监控器

    最后、使用外部 PMIC 和看门狗的决定是最终用户或系统集成商来证明相同。

    此致、

    --阿什什语