This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:C2000双 VF 谐振电磁炉- SPRABT2

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663389/tms320f28027-c2000-dual-vf-resonant-induction-cookers---sprabt2

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: controlSUITETMDSHVRESLLCKIT

你(们)好

我想让我选择 TMS320F28027的 Induction HOB 成为可能-我需要给定应用手册 C2000双 VF 谐振电磁炉- SPRABT2的源代码。 我将根据我的要求修改代码。 即使代码已过时,也请提供代码。 期待积极的回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我将通过论坛与您联系、了解如何共享源代码。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    我们检查了应用手册、发现没有可用的代码。 您可能要参考的最接近的应用是半桥 LLC 代码。 您可以在以下文件夹中找到它:

    C:\TI\controlSUITE\development_kits\TMDSHVRESLLCKIT_v1.0