This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:为双核创建 Uniflash 4.2.2批处理文件

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664171/tms320f28376d-uniflash-4-2-2-batch-file-creation-for-dual-core

器件型号:TMS320F28376D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

可能涉及的人员、

我需要在 Uniflash 4.2.2中创建一个批处理文件、以便对双核 F28376D 的两个 CPU.

Uniflash 在使用 Blackhawk 和 XDS100编程器时工作正常:基本上允许为 CPU1刷写.hex 文件、然后为 CPU2刷写另一个.hex 文件。

当我使用独立工具创建批处理文件时、会出现问题。 更确切地说、从图片中的屏幕上、

无法生成独立命令行软件包来重新编程 CPU2、因为无法指定映像是用于 CPU1还是 CPU2。 结果是、独立工具始终生成包以对 CPU2进行重新编程。 是否有方法指定十六进制文件是 fee CPU2?

是否可以生成独立包以使用两个不同的映像按顺序对 CPU1和 CPU2进行重新编程?

提前感谢您的帮助。

 

Andrea Marcianesi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    遗憾的是、用于多核器件的命令行发生器现在存在限制、因此它仅为第一个内核生成命令。 即将推出的 UniFlash 版本中将包含支持为多核器件生成软件包的增强功能。

    在平均时间内、您需要为要编程的2个内核手动指定命令行。 UniFlash 随附的 dslite.bat 文件允许您指定要与之通信的内核(-内核)。 因此、您应该能够创建自己的脚本、该脚本多次调用 dslite.bat 来对两个内核进行编程。

    如果您有任何疑问、请尝试一下、并告知我。

    谢谢、
    Ricky