This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:PLL 锁定

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663531/tms320f28375s-pll-lock

器件型号:TMS320F28375S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

团队、

我的客户遇到以下问题:

我们最终拥有第一块采用该处理器的原型板。 我们使用的是外部16 MHz 时钟,并且希望以180 MHz 的频率从内部 PLL 运行软件。 这要求 IMULT 为11、FULT 为0.25。 尽管遵循勘误表 SPRZ422参考 F 中的权变措施、但我们仍然遇到使 PLL 始终锁定的问题。 在使用10MHz 振荡器和18的 IMULT 且 FULT = 0的开发板上、我们没有看到这个问题。 当我们将电路板上的 FMULT 从0.25更改为0时、PLL 似乎每次都立即锁定(@ 176 MHz)。 您是否知道此问题是否与使用除0以外的 FMULT 有关? 您是否认为应该将其添加到勘误表中作为可能的解决方法?

旧处理器(TMS320C6711)的问题与此类似、PLL 无法锁定、每次复位时都必须耗尽电源。 TMS320F28375问题是与电源还是电源定序/时序相关?

他们将再运行几个实验、以便您可以提供的任何详细或背景信息可以帮助我们了解问题并提供可靠的解决方法。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我已经使用16MHz 外部振荡器以及不同的 IMULT 和分数 FULT 值验证了 PLL 锁定、并且看不到任何有关锁定 PLL 的问题。  您能否尽可能从客户那里获得以下内容的其他信息:

    -哪个软件版本被用作生成 PLL 锁定例程(C2000Ware / controlSUITE / driverlib)的基础?

    -客户是否通过将 PLL 输出从外部引入并观察频率来鉴定 PLL 锁定、如果他们没有看到输出或预期的信号、他们将其归类为锁定故障、就像原型板那样?  只是想知道如何确认锁闭 PLL 失败。

    -不确定看到多少个原型板出现此问题。  它是仅在特定电路板上观察还是在所有原型电路板上观察到?  提出此问题的原因是、勘误表 SPRF422F 中涉及的 PLL 问题仅适用于极少的器件、并且导致 PLL 第一次不锁定的特定条件的发生非常少。  希望我们能够将问题与锁定例程实现隔离开来。  使用 InitSysPll()函数锁定 PLL 的 C2000Ware 的最新版本具有勘误表中所述的最新软件更改。

    谢谢、此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    我认为我们能够跟踪问题并获得一致的结果。 我们没有同时写入 IMULT 和 FMULT 寄存器(首先写入 FAULT、然后立即写入 IMULT)。 我们可能已经从 C2000WARE v2复制了一些代码、但看起来 v3具有同步写入功能。
    我们正在监控一个 GPIO、它是 SYSCLK 的一部分频率、因此我们可以间接测量内部频率。 我们还在计时器检查失败时执行复位–这是锁定正确频率失败的主要指示器。

    感谢您对此进行深入研究。

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    很高兴听到这个问题得到解决。  如果您仍有关于 PLL 锁定的问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Joseph