This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28020:内部温度 AD

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663614/tms320f28020-internal-temperature-ad

器件型号:TMS320F28020

大家好、我的客户希望使用内部 AD (通道 A5)来感测温度并进行内部振荡器补偿。

但采样的温度始终比烤箱中设定的温度高大约10摄氏度以上。

内部温度传感器精确测量在哪里?

高于10°C 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    绝对温度精度不是很高;它通常约为+/-10度。 C.但是、这实际上并不影响振荡器的补偿效果。

    在工厂修整/测试流程中、在不同的温度下读取多个温度传感器读数、并在每个温度下为振荡器进行理想修整。 然后、一条线适合传感器读数与修整间的关系、并存储在 OTP 中(根本不使用绝对温度)。 这样、只要传感器读数是线性的、振荡器修整是线性的、振荡器就会得到良好的补偿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Devin、
    因此、您的意思是、如果 AD 温度传感器随着环境温度的增加呈线性增加、这意味着传感器工作正常、对吧?
    我还想知道在设计阶段、使用 AD 温度传感器时是测量器件结温还是环境温度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    是的、为了补偿振荡器、我们只需要温度。 保持一致和线性。

    片上温度传感器测量器件芯片温度、而不是环境温度。