This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28035:Piccolo F28035

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663954/ccs-tmdscncd28035-piccolo-f28035

器件型号:TMDSCNCD28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

亲爱的朋友,您好

这是我对该板的第一次体验。 如果 这是一个非常愚蠢的问题、我会提前道歉。 但是、在处理每个示例时、我会收到很多错误。 你有什么建议吗? 例如、对于该项目 、我有以下错误:


****为项目2xDC_Motor 构建配置 F2803x_RAM ****

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
'构建目标:2xDC_Motor.out'
'调用:C2000链接器'
"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_6.2.7/bin/cl2000 /ti/controlSUITE/device_support/f2803x/v122/DSP2803x_headers/cmd/DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd -v28 -ml -mt --cla_support=cla0 -g -diag_warning=225 -z -m"2xDC_Motor.map"-stack_size=0x380 -warn_sections -i"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_6.2.7/lib /ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v15c/lib/IQmath.lib -i"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_6.2.7/include -reread_libs -xml_link_model "/2803x"/deltintran.cmd_me.cmtor.intran.intran.cmt.cmd_ex/cmtintran.cmd_d_intran.cmt.in.in.in.intran.intran.2xd_m.intran.intran.cmt.in.cmt.intran.in.in.in.in.intran.in.cmtor.intran.cmt.cmt.cmt.in.in.in.intran.in.in.intrat.intr.in.intr.in.cmt.in.in.in.intr.intr.intr.in.cm

"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第51行:错误:开始存储器范围已存在
已指定
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第51行:错误:开始存储器范围重叠

现有存储器范围开始
>>编译失败
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、行53:错误:RAMM0内存范围已存在
已指定
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、行53:错误:RAMM0存储器范围重叠
现有存储器范围 RAMM0
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第55行:错误:程序存储器范围重叠
现有存储器范围 RAML0L1
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第57行:错误:IQTABLES 范围有
已指定
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第57行:错误:IQTABLES 存储器范围重叠
现有存储器范围 IQTABLES
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第58行:错误:IQTABLES2存储器范围有
已指定
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第58行:错误:IQTABLES2存储器范围重叠
现有存储器范围 IQTABLES2
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第59行:错误:IQTABLES3存储器范围存在
已指定
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第59行:错误:IQTABLES3存储器范围重叠
现有存储器范围 IQTABLES3
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第61行:错误:复位存储器范围已存在
已指定
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第61行:错误:复位存储器范围重叠
现有存储器范围复位
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第62行:错误:引导 ROM 存储器范围存在
已指定
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第62行:错误:引导 ROM 存储器范围重叠
现有存储器范围 BootROM
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第67行:错误:RAMM1存储器范围已存在
已指定
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第67行:错误:RAMM1存储器范围重叠
现有存储器范围 RAMM1
"./F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"、第69行:错误:DataRAM 存储器范围重叠
现有存储器范围 RAML3
错误:链接期间遇到错误;未生成"2xDC_Motor.out"
Gmake:***[2xDC_Motor.OUT]错误1.
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。

****构建完成****

可以有人来指导我吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abolfazl、

    项目中似乎有两个冲突的链接器.cmd 文件:

    ./28035_RAM_lnk.cmd

    /F28035_RAM_2xDC_Motor.CMD"

    我怀疑您不希望项目中包含28035_RAM_lnk.cmd 文件。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒! 解决了。