This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:C2000

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663834/ccs-tms320f28377s-c2000

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

  我将 TMS320F28377S 用于我的项目、我尝试了 controlSUITE 示例程序、程序构建、没有错误和警告。

当我放置用于调试目的的断点时、屏幕会显示如下所示的错误

此致、

Yuvaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    似乎您的控制器未通电。 请检查3.3V 和1.8V 电源轨。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    我通过 USB 端口连接了 LaunchPad、每当调试模式启动时、IDE 都会擦除闪存并在能够运行程序之后将程序加载到控制器中。

    我的问题是在运行期间、当我暂停(暂停)或放置断点时、问题将出现。


    Yuvarj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    我解决了这个问题。