This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28022:勘误表问题:ADC:采样在前一转换的第14个周期结束时的 ADC 结果转换,ACQPS = 6或7

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661262/tms320f28022-question-about-errata-adc-adc-result-conversion-when-sampling-ends-on-14th-cycle-of-previous-conversion-acqps-6-or-7

器件型号:TMS320F28022

您好、查姆斯、

我对勘误表有疑问: ADC:采样在前一转换的第14个周期结束时的 ADC 结果转换,ACQPS = 6或7

此勘误表未说明特定通道上出现问题。

根据我的理解、这个问题只发生在时间方面。 正确吗?

如果发生这种情况取决于时间和通道、请告诉我。

此致、

新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueda-San、

    是的、您答对了、这仅与时序相关、勘误表上没有 ADCIN 或 SOCx 相关。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马特-圣

    感谢您的支持、很抱歉我很匆忙。
    我还有一个问题。

    当它将 ACQPS=6个周期时、它似乎不是总共14个周期。
    ACQPS=6:6+6+1=13
    ACQPS=7:6+7+1=14
    是这样吗? 对此、我应该怎么看待?
    请告诉我。


    此致、
    新吉宇田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ueda-San、
    您的数学运算是正确的、但是、设置 ACQPS=6有一个边界条件。

    如果我们正在进行连续转换(即在当前 ADC 转换完成之前出现下一个 ADC 触发)、则不会出现问题、因为转换将在第14个周期内不会完成。

    如果 ADC 从空闲状态开始、也是如此、因为数学将始终保持为13。

    但是、如果触发器是独立的和/或彼此异步的、则转换可能不是在 t=0时开始、而是在 t=1时开始、这将导致转换在第14个周期结束并导致满足勘误条件。 因此、可以使用 ACQPS = 6、但需要了解对其他 ADC 触发器的仔细分析。

    最棒的
    Matthew