请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049M 我的应用是使用 ePWM 通道来触发周期性 ADC 转换。 有些结果的移动速度很慢、因此我想在主应用需要这些值时直接从 ADCRESULT 寄存器中读取这些结果、而不是使用中断服务例程将这些结果移动到 RAM 存储中。 我是否应该对 ADC 模块和 CPU/CLA 之间的冲突有任何疑问? 我的主要问题是、如果 ADC 模块在 CPU/CLA 尝试读取同一寄存器的同时将结果移动到 ADCRESULT 寄存器中、会发生什么情况。 谢谢。