This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:XRS 引脚输出周期性脉冲

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663664/tms320f28377s-xrs-pin-output-periodic-pulse

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我在设计板上使用 TMS320F28377S。 28377S 上电时、复位引脚(XRS)输出以下信号。

我没有进入引导模式、闪存为空(未编程)。

如果我下载程序、复位引脚(XRS)的输出正常。

它是对的还是异常的?

谢谢、

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walsh、

    请参阅 :e2e.ti.com/.../608448

    我认为这种定期复位是因为默认情况下启用了看门狗;如果您未进入引导加载程序或加载禁用或处理看门狗的代码、则最终会复位器件(然后周期将重复)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价] 我没有进入引导模式、闪存为空(未编程)。 [/报价]

    正如 Devin 提到的、这可能是由 WD 复位引起的。 如果闪存未被编程、那么闪存内容将为0xFFFFF_FFFF、这对于 C28x 是无效指令、并且将导致 ITRAP。 BootROM 中的 ITRAP 处理程序将使用 WD 来重置器件。

    此致、

    Vivek Singh