This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:MSP430F5438A 和 TMS320F28377S 与主器件位于同一 I2C 总线上(多主器件模式)

Guru**** 2607955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663370/tms320f28377s-msp430f5438a-and-tms320f28377s-on-the-same-i2c-bus-as-masters-multi-master-mode

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我想将 MSP430F5438A (多主控模式、在 UCBxCTL0中有一个设置 UCMM 位)和 TMS320F28377S (找不到针对多主控模式的寄存器设置)放置在与主控器相同的 I2C 总线上、并且很多从器件也连接在一起。 如何实现从一个主器件向另一个主器件发送 I2C 消息? 我是否需要使用常规调用、或者是否有其他替代方法?

我已经在 I2C 论坛的以下链接中提出了这个问题、建议我将这个问题转到各个微控制器论坛。

e2e.ti.com/.../663042

谢谢、此致、

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ankit、

    我没有尝试自己在多主控模式下运行、但 F28377S I2C 确实支持多主控模式。 我的理解是、您只是在主控模式下运行、仲裁逻辑应该处理任何冲突。 我建议阅读技术参考手册(SPRUHX5) I2C 章节的"时钟同步"和"仲裁"部分、以获得更好的想法。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Whitney。 我将对其进行研究。