This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:IvanZuy:用于 C2000 TMS320F28xxx 的 FreeRTOS 端口

Guru**** 2535910 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663024/tms320f28069-ivanzuy-freertos-port-for-c2000-tms320f28xxx

器件型号:TMS320F28069

大家好、

只是想给 IvanZuy 点赞-我使用了此处引用的他的 FreeRTOS 端口:   

我在基于 TMS320F28069的设计中使用过它、现在工作正常。  我已经做了一些更改、例如使用新的 Amazon RTOS (FreeRTOS v10.x);我可能会启用伊万的 GitHub 网站点上端口中未启用的堆管理器(至少我还没有看到它); 如果我注意到任何问题或可能想要提出任何建议、我将发布到此主题。

但是,我只是想在伊万先生的职位上,给予他应有的承认。

我想知道吗-这里有人知道为什么这些 codeskin 人把他们的港口放下来了吗?  如果能看到这一点、会很有趣。

此致、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、非常感谢 IvanZuy!

    我们向 CodeSkin 发送了有关您的问题的说明。 他们应尽快作出回应。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,你可以在这里找到我从2011年开始的旧港口: