Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
我对 TMS320F28379D 的位置管理器(PM)库有疑问。
对于 BiSS-C 和 T-Format、映射到 GPIO34的 TxEn 线路是可配置的、即用户可以选择任何其他具有 OUTPUTXBAR1多路复用器选项的 GPIO。
不过、对于 EnDAT 2.2、相同的 TxEn 线是 GPIO34专用的、不可配置? 是这样的。
2.我是否可以为 EnDat 2.2 PM 库将 GPIO2 (而不是 GPIO34)分配为 OUTPUTXBAR1?
请参阅以下文档:
EnDat 2.2: sprui35.pdf ->请参阅第6页的图2和第33页的表6
BiSS-C: sprui37.pdf ->请参阅第6页的图3和第18页的表9
T-Format: sprui71.pdf ->请参阅第6页的图2和第20页的表6