This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035和 TMS320F2808处理能力

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662889/tms320f28035-tms320f28035-and-tms320f2808-processing-power

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMS320F2808

您好、先生:

   我们可以将 TMS320F2808用于移动驱动器、并且可以降低成本。 我们希望使用 TMS320F28035 P2P 2808.no 进行其他更改。但我们发现 这涉及三角函数 、有很大的差异。我们使用 查找表方法。但请测试这种方法。  处理2808的三角函数大约为0.8us 、而28035大约为8us。 为什么?   有办法解决这个问题吗?  我们不想使用 CLA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您是如何描述代码的、

    如果您使用的是 F2808 100MHz、当您移至 F28035时、您会看到一些性能下降、因为它是60MHz、

    但性能下降不会达到上述报告的10倍。

    确保两个处理器之间具有可比的编译器设置

    此致
    Manish