This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:F2803x VSSA 和 VSS 电压差

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661841/tms320f28035-f2803x-vssa-and-vss-voltage-difference

器件型号:TMS320F28035

你好、冠军、

您是否在 VSS 和 VSSA 之间转换了 maxmiun 电压值? 比如 VSS 可能是0.3V、VSSA 可能是0-0.7V、它可以吗? 您是否有参数限制?

谢谢!

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个电压之间的移动都不应超过+/-0.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haresh、

    在数据表或用户指南中的何处可以找到此参数、如果我的客户有噪声、则 VSS 和 VSSA 电压差0.3V 50ns 是可以的?

    此参数是否有任何时间限制?

    谢谢!
    BR
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以在50ns (或任何时间)内以300mV 的电压进行分流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须在瞬态/噪声事件的背景下阅读之前的答复、并且在发生这种情况时本身不存在可靠性问题。 但是、VSS 和 VSSA 之间的增量可能会影响 ADC 结果的精度。