请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027F 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在使用 TI-RTOS。 我已经完成了一些示例代码、现在我想使用外部中断、但我无法获得输出。 我修改了 Hwi 示例代码、在该代码中、现在我使用 GPIO5而不是 GPIO12、因为 GPIO5位于 GPA 块中、所以我保持了所有相同、我在编程时只更改了 GPIO5而不是 GPIO12。
是否需要在代码中编写任何其他步骤才能进行更改?
请在这方面帮助我。