This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:长期可用性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662654/tms320f28075-long-term-availability

器件型号:TMS320F28075

您好!

在新设计中、我们计划使用 TMS320F28075微控制器。 这个项目很长、我们担心 TMS320F28075的长期可用性。 我们需要该器件至少提供5年。

我在互联网上搜索、但无法找到有关微控制器可用时间的数据。 您能否提供 有关 TMS320F28075寿命数据和长期可用性的信息?

感谢你的帮助。

Sahi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahi、

    F2807x 系列是 C2000的一款全新产品、刚刚在过去2年开始生产。  从    2003年开始生产的第一个 F28x 系列开始、我们的出货量仍在不断增加。 这些系列适用于工业和汽车应用、运行时间非常长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我以前问过很多制造商的问题。 我为一家声誉良好的公司工作、该公司生产的产品持续时间超过10年。 他们不会告诉您/能否告诉您产品的最后使用时间。 TI 需要为其赚钱。
    询问您的当地代表是否有一些大型制造商使用该产品。 因此、您可以提高生产编号。 或每年使用超过10万个。 有时门会打开。

    备选方案:
    线性器件的声誉永不让器件过时。
    ST 对某些产品提供10年生产保证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV、

    由于您对我们的 C2000产品了解得非常清楚、因此您知道它们已发货多年。

    LF240x 于2000年开始发货、几年前制造 NRND (但仍发货)

    F281x 于2003年开始生产、没有 NRND 计划

    Piccolo 产品在2006-2009年开始生产、并将持续数年和数年增加。

    因此、我们的目的是在很长的时间内发货。  我们是否在法律上保证这样做? 不,我们不会接受会导致我们改变计划的“上帝行为”的责任。 我们也不保证不会对会导致我们停止生产的特定器件系列缺乏兴趣(尽管我们从未这样做)。

    我还将指出、我们经常为每个器件系列发布许多可订购的器件型号(不同的配置/封装/温度)。 实际上、这些数量中只有1%(通常低于50%)最终会驱动绝大多数的体积。  一段时间后、您将看到淘汰的特定可订购器件型号(由于缺乏需求)、但我们将继续提供其他常用配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我不想发动一场火焰战。 我仍在使用 C2000系列、因此我预计它将会产生很长时间。 但再说一次。 TI 是一家美国股票上市公司、他们需要让股东满意。 因此、如果他们的董事会决定不同、我认为他们不会就此向您咨询。

    在过去、我会遇到这种情况。 销售人员向我保证、该产品将会生产很长时间。 一年后、我收到停产通知。

    我真的很喜欢、可能还有许多其他人、TI 官方声明了对于长期可用性的立场。
    我正在制造的产品、我希望它们的生产寿命至少为10年。 我们仍在销售新产品、其中包含 EPROM。 我们的客户在20世纪80年代的某个地方购买了运行中的机器
    并非所有市场都如此快速、因为消费者拥有大量的大型设计团队。 许多市场都很小,不愿意改变。 而且他们不能每这么多年承受一次新的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的官方政策就在这里

    在您的案例中、我知道您"烧坏了"了哪些器件。  区别在于、这些器件尚未开始生产、并且其持续可制造性存在一些减轻因素。

    C2000器件的制造已经超过20年了...我们的器件系列/芯片设计比我甚至还记得的还要多...重点是、这是一系列器件、在工业和汽车市场中拥有成千上万客户的巨大安装基础。  这些产品运行时间很长、数以千计的客户也在使用这些产品、他们的期望也很相似。