请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2801 您好、香榭丽舍
F2801电路板已经运行了很多天、但发现目前的错误是 ADCREFM 引脚的电压(1.43V) 高于 ADCREFP 引脚(1.3V)。
更改了使用两个新电容器连接在这些引脚中的2.2uF Tan 电容器后、电路板可以正常工作。
如果随后焊接到 原来的两个2.2uF 褐色电容器、则问题不 会再次出现。
请提供帮助吗? 为什么 ADCREFM 引脚的电压高于 ADCREFP? 谢谢!
此致、
Linda