This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:C2000

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663391/ccs-tms320f28377s-c2000

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想将 TMS320F28377S 用于我的新开发、我有 code composer studio7.3.0。 此编译器足以用于开发...??

如果足够多的 API 库软件需要像 TivaC 系列那样安装...??

从何处可以获取开发的外设库示例??

任何人都可以帮助..

此致、

Yuvaraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    首先、7.3.0是 IDE 版本-不是编译器版本。 您可以通过转至"帮助-安装新软件"来安装所需的任何编译器。 您应该在"使用"字段中指定"代码生成工具更新"、并选择所需的任何编译器(C2000 v18.1.0是当今最新版本)、但是! 您无需执行此操作、因为 CCS v7.3.0已经预安装了适用于 F28377S 的编译器(如果您已正确安装 CCS 并在安装过程中检查了"C2000"支持)。

    其次,您可以在 C2000ware Pack 或 controlSUITE 中获得示例、API 和大量其他内容。 您可以在 TI.com 网站上下载它们。 我建议安装 C2000ware、因为它具有最新的 API 和库更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuvaraj、

       如果您不熟悉 C2000、开始使用的最佳方法是从 c2000ware 运行一些示例。 许多人认为、在尝试示例之前、查看在线 C2000技术讲座中提供的材料会有所帮助。 这些研讨会是一个极好的资源、可向您介绍器件的架构、而不必通过阅读大量文档(可能会在稍后发生)来深入了解详细信息。 可以在   上访问 Workshps、并可用于许多器件系列。