This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:在 ePWM 模式下生成脉冲

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663292/ccs-tms320f28035-generating-pulses-in-epwm-mode

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试使用 HRepwm 模块生成几个(4或5)个不同宽度的脉冲。

  但是、问题是、在这些脉冲之后、我希望程序跳转至 STOP、并且 ePWM 输出自动为0V。 是否有办法这样做? 提前感谢您。

此致、

SHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以触发基于软件的 tripzone。 查看 ePWM 用户指南中的跳闸区域部分。

    此致、
    Gautam