This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28xxx:64位* 64位和64位/ 64位

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663101/tms320f28xxx-64bit-64bit-and-64bit-64bit

您好!

以下链接上的开机自检已锁定、但未响应。

不幸的是,没有人回答过这个问题,我认为,除了对我的案件有用之外,这个答案也很有趣。

"您好、香榭丽舍、

您是否想建议 F28069上是否有64位* 64位和64位/ 64位的高效演示代码? 谢谢!

此致、

琳达

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定为什么论坛上没有回复原始帖子。 假设问题与浮点有关、除了 RTS 库中的标准函数外、F28069上没有对64位(双精度)数据类型的特殊支持。

    此致、

    Richard