This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:对 DCL 和 CLA 有疑问

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663081/ccs-tms320f28377s-doubt-regarding-dcl-and-cla

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

如何使用在 CLA 上运行的 DCL_runPIc()命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    从函数名称中、我可以看到您使用的是 DCL 1.0版、您可以使用 controlSUITE 下载该版本。 controlSUITE 软件包已处于"仅维护"模式一段时间、新内容现已在 C2000Ware 中提供。

    C2000Ware 中有一个更新得多的库(版本2.1.1)、我建议您下载该库。  您需要的函数是 DCL_runPI_L1 (),在新库中有一个代码示例,显示了如何在 CLA 上设置和使用此控制器。 示例代码是为 F28069编写的、但库中没有特定于器件的内容、您可以在 F28377S 上以相同的方式使用。  您可以分别在第26页和第91页的《DCL v2.1.1用户指南》中找到控制器说明和示例。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Richard