主题中讨论的其他器件:DRV8301
您好!
我正在使用 F28035上的 PWM 外设、想知道关闭特定 PWM 信号的最佳方法是什么。 我关闭 PWM 的方法是将 CMPA 值设置为等于上/下计数器上的周期值。 我的一位团队成员在这个项目中告诉我、0%的占空比对 MCU 不是很好。 我使用 PWM 信号来驱动三相 H 桥、并使用 ePWMxA 线将信号馈入电机驱动器(电路板设计时意外、未利用 ePWMxA-ePWMxB 模块配置)。 我的担心是、如果我以0%的频率运行 PWM、我将损坏 MCU。 如果有任何帮助或建议,将不胜感激。 此外、如果需要、我不打算以100%占空比运行。
谢谢、
-Brandon