This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:Simulink 外部模式下的 LAUNCHXL-F8377S SPI 一次性配置初始化

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661650/tms320f28377s-launchxl-f8377s-spi-one-time-configuration-initialization-in-simulink-external-mode

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

我需要一些帮助来启动和运行我的项目。 我有一个 LAUNCHXL-F8377S、我使用的是 LS7366R 正交计数器(www.lsicsi.com/.../LS7366R.pdf)、该计数器从编码器读取 A/B 脉冲、并将该数据存储到计数器中、以便通过 SPI 读取。 计数器需要在启动时通过向一系列寄存器写入数据进行配置。 配置完毕后、我可以通过向同一寄存器写入(然后读取)来反复读取计数器。 这在 CCS 中相当简单、但我要尝试使用 Simulink 中用于德州仪器 C2000处理器的嵌入式编码器支持包。  

Simulink 似乎没有一种好的方法来运行某些块作为初始化序列的一部分、并在模型的其余执行过程中忽略它们。 除此之外、我需要在外部模式下执行此操作、这可能会增加额外的困难。 有一个示例显示了使用面向 Simulink 的 Arduino 支持包执行的基本相同过程、我已将其链接如下:

www.mathworks.com/.../communicating-with-an-spi-based-eeprom-using-arduino-hardware.html

基本上、它使用延迟块在第一个时间步进触发 One_Time_Intiization 子系统、并在此后运行执行循环。 因为它适用于 Arduino、所以我怀疑需要执行其他一些配置才能与 LAUNCHXL-F8377S 配合使用。 我已使用 C2000支持包通过以下方式更改 One_TIME_CONFIGURATION 块的内容来复制此内容:

在这里、我将 MOSI 连接到电路板上的 MISO 引脚、以便读取我正在传输的数据。 然后、我将已发送/读取的整数 I 发送到 PWM 模块、以设置占空比、以便在示波器上查看。 当我在外部模式下运行模型时、尽管应退出循环并且不再进入循环、但 One_TIME_INITIALIZATION 子系统中的 SPI 传输块仍能够传输。 我知道这是因为当我更新被馈入 SPI 发送块的值时、ePWM 上的占空比会发生变化。  

我知道这可能是一种更好的方法、因此我愿意接受建议(Stateflow?)。 如果我可以确保 one_time_initialization 子系统只执行一次、那么我可以使用 for 循环在连续读取执行循环中的计数器之前按顺序发送配置命令、如下所示:

这可能不是有关 SPI 的问题、而是有关在使用 Simulink 中的 C2000支持包对 Launchpad 进行编码时如何仅执行一组命令的问题。 如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我将向我的一些同事提出审核。  但是、要获得最快的支持、最好 始终联系 MathWorks 技术支持

    (注意:MathWorks 提供此支持、而不是 TI - 这肯定是 MathWorks 的问题。  正如您可能预期的那样、MathWorks 技术支持不会主动 监控 TI 论坛。)

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已解析同一查询的以下链接中的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在 Matlab Answers 上发帖、哈哈!