This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:tms320x2803x

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662619/tms320f28035-tms320x2803x

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

是否有人可以帮助我对 tms320f28035使用 cputimer0写入延迟(期望遵循过程步骤)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    希望您已经下载了 C2000WARE 软件包。 它提供了大多数外设的一些示例。
    \device_support\f2803x\examples\c28\cpu_timer

    有一个有关 CPU 定时器配置的示例、您可以参考该示例并从该示例开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你