This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:可配置逻辑块(CLB)描述?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662280/tms320f280049c-configurable-logic-block-clb-description

器件型号:TMS320F280049C

您好!

280049C 中的可配置逻辑块(CLB)的描述缺失。

从哪里可以获得有关信息?

此致、
Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephan、

    您可以参阅以下同一主题的文章-  
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/498282/2301888#2301888  

    如文章中所示、当前可通过 TI 提供的 CLB 仅提供库。
    有关更多详细信息、请参阅该帖子、如果您仍有未回答的问题、请告知我们。

    Bharathi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bharathi、
    感谢您提供信息。 因此、最终客户实际上无法配置可配置逻辑块、他们只能通过库提供的预配置方式使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephan、

    我们了解 TI 客户对由通用工具支持的可配置逻辑块的兴趣和好处。 我们正在积极研究各种方案,以使这一目标成为可能。

    此致、
    Kris