This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:以下症状的反馈或解决方案

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662286/tms320f28335-feedback-or-solution-of-below-symptoms

器件型号:TMS320F28335

对于 名为 TMS320F28335的 P/N、请提供以下症状的任何反馈或解决方案

  1. 症状

:P/N = DSP28335在0`C 至-32 C 的低温环境下启动时发生引导缺陷

  1. 在低温启动期间 DSP 板的本地状态。

:电源3.3V、1.9V 正常、复位正常(与正常温度启动相同)

  1. DSP 上的环境因素

:CCS 版本3.3.82.13

BIOS 版本5.41.10.36

代码生成版本5.2.11

  1. 启动时出现故障的现象。  

:在程序中初始化 DSP 期间,出现 InitXintF()函数的错误;无法启动,因为在本地区域初始化期间,它出现无限循环。

  1. 历史记录

:2015~2016年生产期间没有问题或任何缺陷错误,2017年最初发布的问题,我们在2018年制造的大多数电路板都有持续的症状(出现错误)。

此外、相同类型的其他电路板具有相同的症状。

 

在我们看来、我们估计在 DSP BIOS 中实现的固件会出现这种典型症状。 似乎 DSP 芯片本身的其他功能或功能必须升级、因为这种症状在某个时候突然出现。

总之、由于我们在2015~2016年制造的前一个 DSP 板没有出现问题或任何缺陷错误。 此时、我们希望您能准确地查看此 DSP 本身。

问题1)是否有任何与我们面临类似情况的相关调查?

Q2)仅在 BIOS 版本中发生?

Q3)我们会考虑审查哪个部分?

或者、如果您可以安排自己支持的时间表、这将是非常值得赞赏的。