This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:ADC S/H 时序

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661960/tms320f28075-adc-s-h-timing

器件型号:TMS320F28075

您好!

我对 F28075的 ADC 采样序列有疑问。

通常、在对 ADC 中的采样/保持电容器充电后、移除 SW、然后读取电容器的电压。 读取第一个通道后、SW 连接到下一个通道。

此时、电容器是否仍有剩余电荷?  或者、在完成放电后、SW 是否连接到下一个通道?

此致、
Kengo Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    是的、电容器将具有残余电荷。 该电压不一定与先前采样值相同或相似(ADC 可能会在确定数字值的过程中更改该电压)。 因此、您应该选择足够长的 S+H 持续时间来处理最坏情况:S+H 电容器开始完全放电、外部驱动器尝试强制施加接近+VREF 的电压(反之亦然)。 降低外部阻抗和/或增加外部驱动器带宽也有助于在合理的时间内将 S+H 电容器充电至其最终值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davin - San、

    感谢您的回答。 我知道、对于最坏的情况、用户需要有足够的 S/H 持续时间。  

    用户应如何估算 S/H 持续时间以使内部电容器具有足够的放电时间? 你有公式吗?

    此致、

    Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Furuya-San、

    TRM 中有一节“选择采集窗口持续时间”,简要概述了如何计算此值。

    请实际使用 F28004x TRM: www.ti.com/.../sprui33a.pdf 中的部分
    由于这种方法更详细/更新了(F2807x 器件 TRM 也会接收此更新,但看起来它尚未推向网络)。

    Devin