This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:解决方案适配器降压代码

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-BUCKCONV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662112/ccs-tms320f28379d-solution-adaptor-buck-code

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28075LAUNCHXL-F28379DBOOSTXL-BUCKCONV

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对 TMS320F28075的开发感兴趣。  当 XS Launchpad 看起来已停产时、F28379D launchpad 似乎是唯一的 LaunchPad 方法。  我想从解决方案资源管理器中的降压示例开始、让我的双脚湿透。   

XS Launchpad 的解决方案资源管理器示例是否适用于 F28379D launchpad?

此致、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jake、

    我不确定您对"解决方案资源管理器"的看法?

    话虽如此、Delfino F28379D 是 F28377S 器件的功能扩展集。 为 F28377S 编写的任何代码都将在 F28379D 上运行。 LaunchPad 具有不同的引脚映射。 要移动 LAUNCHXL-F28379D LaunchPad、您只需修改 GPIO 引脚多路复用。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 www.ti.com/.../SOLUTION_ADAPTER
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您的快速回复。 是的、这就是我所说的内容。 希望使用 BOOSTXL-BUCKCONV 启动并运行降压示例。 让我的双脚湿了,没有太多大惊小怪的。

    听起来、使用28379D 启动并运行它并不会很糟糕。

    此致、
    Jake
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒

    是的、移植时根本不会出现太多问题。 只需确保您的 GPIO 配置已更新。 如果您对解决方案适配器有特定问题、请创建一个包含任何特定问题的新主题。

    -Mark