请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 在 SPRUH18文档的第8.1.13.1节中、它声明:
'用于确定温度的传递函数定义为:
温度=(传感器-偏移)*斜率
(笑声)
列出的值假定为3.3V 满量程范围。 使用内部基准模式可自动实现此固定范围、但如果使用外部模式、则必须根据外部基准电压调整温度传感器值。"
我没有找到任何示例来说明如何调整温度公式以使用外部基准。 哪些术语或术语应进行缩放? 我使用的是3.0V 外部基准。
谢谢你