This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT + eCAP

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661712/ccs-drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit-ecap

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件: DRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

你好。 是否可以将 μ еCAP 连接到 DRV8301-69M-KIT? 在 hal.c GPIO 中、40、41、42没有 еCAP Ω。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、GPIO 40/41/42无法像您提到的那样多路复用到 eCAP 模块。 设计人员必须将 CAP 模块用于通过 GPIO 接口支持霍尔传感器;虽然可能、但其本身的分辨率会低于 eCAP 模块。

    查看设计文件、可以跳过一些现有的引脚以插接到 eCAP 模块-首先、在 ME 上跳出的是 DIMM 连接器上的引脚76/78/79、它映射到 GPIO 7/9/11。 您将需要断开两个按钮(启动/停止)输入、并且必须牺牲 DAC-2、但这可能是您的一种可能性。 此外、GPIO 54/55/56/57 (分别为 DIMM 20/70/22/72)在 DRV8301硬件板上保留为 NC、但连接到69M controlCARD 上的 HRCAP 模块。 您也可以跳到这些引脚。 所有这些都不是理想情况、但您可能只能选择使用 DRV8301硬件套件连接到 F28069M 上的 eCAP/HRCAP 模块

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已连接 DIMM 引脚30和79并已卸下 R20。 我不需要 DAC2。 :) GPIO-40 必须被设定 为输入。