This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:当 C2000#39;s CPU 读取一个未定义的内存区域时

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662169/tms320f28075-when-the-c2000-s-cpu-reads-an-undefined-memory-area

器件型号:TMS320F28075

大家好、

禁用 DCSM 时、C2000的 CPU 读取未定义的存储器区域时是否会发生错误或非法中断?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    否、读取未定义的存储器区域不会产生任何错误或中断、但会返回0x0。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek-San:

    感谢您的支持!
    我明白了。

    此致、
    Sasaki