This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8301:需要逆变器解决方案。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662009/ccs-boostxl-drv8301-need-a-solution-for-inverter

器件型号:BOOSTXL-DRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们通过将 Arduino 与 BootSTXL -DRV8301连接来尝试了一个小电路、我们提供了 PWM 门 SPI 通信输入、但电机未运行。 然后、我们为霍尔传感器栅极提供了相同的输入以运行三相 BLDC 电机、由于栅极切换、电机运行10秒、逆变器被炸。 请告诉我们解决此问题的方法、以帮助我们。

此外,如果我们需要更改微控制器,我们应该将其更改为什么。

TMSF28035 Picollo 微控制器是否足以使用 Bootstxl 运行此电路,请提供代码和过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejasvin、我们不支持 Arduino MCU、因为它们不是我们的专业领域。 请考虑使用 C2000微控制器、列出的 F28035以及 F28027F 等其他器件。 如果您要继续使用 Arduino、则应该有其他论坛为该平台提供良好的资源。

    肖恩