This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:变量被分配给自身

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661642/tms320f28034-variable-being-assigned-to-itself

器件型号:TMS320F28034
Thread 中讨论的其他器件:SFRAcontrolSUITEC2000WARE

您好、C2000团队、

我的客户已开始评估 controlSUITE 附带的 SFRA 工具。 在 SciCommsGui_32bit.cpp 文件中、编译器偶尔会标记分配给自身的变量并显示错误(请参阅下文)。


if (SciaRegs.SCICTL2.bit.TXRDY ==1) { SciaRegs.SCITXBUF = dataOut16 & 0x000000FF; SendTaskPtr = 2; } 否则 { TaskDoneFlag = TaskDoneFlag; 中断; }

您能不能让我了解一下为什么变量被设置为自己?  如果需要执行此操作、那么我如何在将来防止编译器错误?

谢谢!

Barend

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barend、

    这是一个编译器警告、开始显示 v17及更高版本。  

    我们已在 Digital Power SDK 中修复了该问题。 我们使用旧旧旧旧旧旧旧旧版代码进行了构建 、但没有研究为什么删除自分配不会像人们所期望的那样破坏代码。   

    请参阅

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_00_00_00\libraries\sfra\GUI

    controlSUITE 代码仅进行维护、这只是一个警告、因此我们不会在 controlSUITE 中对此进行修复。